This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:小型20个20 mm TDK WR20.201万-18M8-ID线圈

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578736/bq51050b-small-20-20mm-tdk-wr202010-18m8-id-coil

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:BQ5.101万BTIDA-0.0318万

您好,

我收到了TDK应用工程师的以下回复:

"您不能将WR20.201万-18M8-ID用于此设计。 bq5.101万b与Qi兼容Tx线圈一起使用,由于物理尺寸不匹配,此20 mm 圆形Rx线圈在使用时会遇到很多困难。 我知道TI还有其他芯片组,它们适用于低功耗应用,并且使用较小的Tx线圈。 此外,此线圈经过修改,可与IDT芯片组进行优化,因此电感不是TI芯片组所需的。 但您可以与TI讨论。”

(1)此线圈是否适用于此芯片组? 我们需要这个小线圈。 如果没有,是否有其他解决办法?

(2)“针对IDT芯片组优化”的线圈是否具有适合此TI芯片组的电感?

谢谢!

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Billy
    看看TIDA-0.0318万和TIDA-0.0329万,他们有TDK WR22.223万-26M8-G的测试数据,这是一种L值为27uH的22 mm 线圈。 上述线圈的L值为18uH,可能有点低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    感谢您的回复,非常感谢。 Tida-0.0329万不包含电感器匹配或FOD电路的组件值信息,但TIDA-0.0318万包含。 因此,我对PCB的第一轮操作是从TIDA-0.0318万复制电感器匹配电路的值,但遵循BQ510b数据表中有关电路FOD区域的占位符建议, 并将根据我的最终产品配置进行调整。 没有太多信息可用于调整FOD,您能否推荐最佳方法?

    非常感谢,

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Billy
    线圈调谐和FOD调谐单独处理。
    第一步是调谐RX线圈,这需要在TX线圈和RX壳体上完成。 请参阅数据表的串联和并联谐振电容器部分。

    FOD调谐程序是最后一步。 使用EVM或TIDA中的占位符值。 有关此功能的文件位于bq5.101万B页面上的工具和软件下。