This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.101万B:无法接收通过BQ5.0002万EVM-607传输的无线电源,并尝试使用定制接收器接收

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583554/bq51010b-unable-to-receive-wireless-power-transmitted-through-bq50002evm-607-and-trying-to-receive-using-custom-made-receiver

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.3051万BQ5.101万B

尊敬的各位:

我正在尝试使用BQ5.101万B和TPS6.3051万降压升压稳压器来定制无线电源接收器(连接Altium项目),以获得3.3V输出。

我已全面审查了IC的文档并按照建议选择了组件。 要获得0.5A的充电电流(I_BULK);我选择了R_Ilim。 我正在使用Wurth的7.5uH (732-6211-ND)线圈。

似乎电路中没有太多复杂情况,但当我使用BQ5.0002万EVM-607测试Rx电路时,我没有得到BQ510B的BAT (针4)上的电压,也不明显,在TPS6.3051万的输出端也没有得到任何东西。

我还有一些具体的问题:

1.我注意到设计中的一个错误,即我试图将Rx线圈直接放在芯片的AC1和AC2端子上,而共振盖被绕过。 所以我的问题是,这些共振帽的作用是什么?如果我们绕过它们,我们就不会得到任何电力,它们是否真的很重要? 是否有这方面的文献?

2.我没有放充电电池或负载,我觉得输出电压应该还能出现。 对吧?


请大家在我的示意图上有很多内容,并建议我可能出现的问题。

感谢你能抽出时间。

e2e.ti.com/.../6472.WPT-Rx-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否仔细检查器件号,bq5.101万B是7V输出无线电源RX,bq5.105万B是电池充电器?
    线圈是Wurth p/n 76.0308万103206,10.3206万,上面的p/n是Digi-Key部件号,我认为您可以,它是一个大线圈。 线圈到线圈的距离是多少?
    您能否发送一份ckt的示意图?
    另请参阅常见问题部分,它有一个TX故障排除指南,可提供一些有关波形的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bill:
    很抱歉出现错误;我使用的是BQ5.105万BRHLR。所有Altium文件都附加在原始帖子的zip文件中。 我只是将线圈放在5.0002万-EVM的Tx线圈上。 距离应小于1 2 mm。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,
    抱歉出现错误;我正在使用BQ5.105万BRHLR。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bill:

    您是否有机会查看我在原始帖子的zip文件中附带的示意图? 您是否注意到任何错误?

    期待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一些具体的问题:

    1.我注意到设计中的一个错误,即我试图将Rx线圈直接放在芯片的AC1和AC2端子上,而共振盖被绕过。 所以我的问题是,这些共振帽的作用是什么?如果我们绕过它们,我们就不会得到任何电力,它们是否真的很重要? 是否有这方面的文献?
    Bill J--需要他们,如果他们不在场,我们会遇到通信问题

    2.我没有放充电电池或负载,我觉得输出电压应该还能出现。 对吧?
    Bill J--要启动电池充电器,需要看到输出上的电压,最好添加电池或电池仿真器,请参见下文。
    电压需要约为3.6V,低于3V,并且在低电流的情况下预充电,只有输出上的电容器可以快速充电至4.2V,并完成充电。

    如果装置未启动,发送截取处电压的示波器捕获信号(引脚18)。


    有关锂离子电池仿真器的信息:
    e2e.ti.com/.../34.2031万
    lskdjf