This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:TS引脚下拉网络

Guru**** 2542580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584027/bq34z100-g1-ts-pin-pull-down-network

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:bq2.46万

您好,

TS针脚的有效输入电阻是多少? 数据表提到芯片中实施了下拉网络,但不提供输入电阻。 在数据表的6.11 部分中,注意到一些输入电阻,但8M欧姆电阻不能用于测量电压(从而测量温度),因为热敏电阻在0 - 40C温度范围内处于k欧姆的顺序。

我正在尝试对我的bq2.46万充电器和此bq34z100-G1电量监测计使用相同的热敏电阻,因此我需要知道此引脚的输入电阻。

此下拉网络是否始终处于活动状态? 或者,是否仅在调用Temperature()函数时才将输入下拉?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 我们建议使用两 个热敏电阻,一个用于充电器,另一个用于仪表。