This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:TLC5955的空闲功耗

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583684/tlc5955-idle-power-consumption-of-the-tlc5955

部件号:TLC5955
主题中讨论的其他部件: TLC5957

您好-

我正在为电池供电的应用寻找TLC5955,它似乎没有睡眠模式或其他低功耗模式,这意味着它将始终消耗至少~18mA。 是这样吗? 在系统不使用时,是否有办法降低此闲置电流? 否则,零件会很好,所以如果不需要,我不想更改。 我看到TLC5957有<2mA休眠模式。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    TLC5957具有节电模式,可降低电源电流。 对于TLC5955,您是否考虑在待机模式下是否可以插入负载开关以关闭LED?

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason -

    感谢您的回复。 我可以使用开关来降低功耗,但是我有第一套原型,现在我正在使用,希望找到一种方法将其置于低功耗状态。 此外,我们在该主板上的空间有限,我希望避免额外的部件。 因此,听起来似乎无法让5955进入睡眠模式并保存空闲电流?

    再次感谢