This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如果

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583969/bq40z50-r1-if

部件号:BQ40Z50-R1

我尝试从8.7 双芯锂聚合物电池组中获取更多安培。 高于8.7 安培数的任何值都将关闭电池。 我正在设法提高这一水平。 我正在使用电池管理工作室,芯片是bq40z50r1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您是否正在为电池充电或放电?  
    • 请先检查电池的数据表,以查看最大充电和放电电电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Devon:

    当您增加DSG电流时,能否提供导出的gg.csv文件和量表中的日志? 这是在bq4z50EVM上还是在自定义PCB上? 如果是定制PCB,请同时提供原理图。

    检查您的保护设置。