This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.152万:约输出最大电容

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583457/lmz31520-about-out-put-maximum-capacitance

部件号:LMZ3.152万
在“线程: LMZ3.153万”中讨论的其它部件

您好,

您能否告诉我LMZ3.152万/LMZ31530输出3.153万输出最大电容?
客户希望增加输出电容器以减少纹波。
请告诉我 您推荐的最大电容。

我还有一个问题。
客户 希望提高工作频率,以减少纹波。
数据表具有以下说明。

・频率选择(kHz)  ・输出范围(V)
・650kHz                            ・1.0V (最小) 3.6V (最大)

在输出电压=0.9V的条件下,可设置频率是否高达650kHz?
如果是,请告诉我原因。

客户目标规格是:
VIN=8V
输出电压=0.9V
Iout = 16A
目标输出输出波纹=±20mV

您能给我建议吗?

此致,
Yusuke /日本Disty.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件的最大输出电容为5000uF。 他们不应该需要接近该金额的任何东西。 我建议使用陶瓷电容处理波纹,可能为500uF陶瓷和470uF-1000uF低ESR散装电容。

    是的,0.9V的最大切换频率为650kHz。 由于时间最短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San,
     
    感谢您的支持。
    我会将您的信息告知客户。


    此致,
    Yusuke /日本Disty.