This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.533万:SEPIC配置

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582741/tps55330-sepic-configuration

部件号:TPS5.533万
线程中讨论的其他部件: TPS5.534万LM5175LM5118CSD8.8539万NDLM2.5118万

大家好,我想知道您是否有 SEPIC配置中TPS5.533万稳压器的示例。  

我希望将RUN器件用作3.6V,5A降压升压转换器(输入2.9 - 4.5V),SEPIC似乎是一个不错的选择,但数据表中没有关于此配置中设计的信息。 如果有任何帮助,我们将不胜感激!

非常感谢,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我在这里找到了一些帮助:

    www.ti.com/.../slva516a.pdf

    此处还有TPS5.534万的Excel电子表格:

    www.ti.com/.../slvc433

    根据电子表格中的计算值,我想知道是否可以使用SEPIC配置中的此转换器建立5A电源以及以下规格:

    VIN = 2.9 - 5V,输出电压= 3.6V,最大电压= 5A

    交换机可以处理5A,但我正在努力选择组件来实现5A解决方案。

    有什么想法?

    谢谢!
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!

    在SEPIC中,开关必须接通输入电流+输出电流。 因此,在最小输入电压(假设100 % 效率并忽略纹波电流)下,交换机需要导电(3.6 2.9 V * 5 A)+ 5 A = 11.2 A。一旦您将损耗和纹波包括在内,则所需的峰值电流可能会大于15 A

    对于此大电流,您最好不要使用SEPIC,而是使用4开关降压升压解决方案。 我认为,我们从降压升压中获得如此大的电流的最接近的是LM5175。 但我必须承认,我并不经常关注这一领域,因此我不知道所有可能的解决方案。 您可能希望尝试制作一个新的帖子,将您的输入电压和输出电压/电流要求放在标题中。

    此致,
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Anthony,开关电流解释了很多。

    非常感谢您对LM5175的建议。 有一点我仍然有点困惑,那就是为什么在非集成控制器(如LM5175)上存在输出电流限制。 只要选择外部FET和电感器来承受正确的电流,这些外部组件是否确定了最大可能的输出电流? 还是FET门的驱动强度是一个因素?

    这让我想到第二个问题- LM5175上的2A栅极驱动规范。 我认为闸门的阻抗很高,切换所需的电流很小。 我错了吗?

    非常感谢你们的支持:)

    谢谢,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能仍需要设置故障保护的电流限制。
    当栅极从低电平驱动到高电平时,当总栅极电容被充电时,您在接通时间内仍将有显著电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的正确之处在于它主要取决于外部组件选择。 您可以说,这些限制更多是建议的限制,但实际上,限制会因应用而异。 驱动强度通常是导致建议限制的主要因素。

    栅极驱动器的电流通常是打开/关闭MOSFET时出现的峰值电流。 栅极驱动器需要能够驱动极高的峰值电流,以便更快地打开/关闭MOSFET,从而减少开关损耗。 需要高峰值电流是因为驱动器需要为MOSFET的栅极电容充电/放电。 简单地说,如果驱动器必须在10 ns内将1 nF电容充电至5 V,则需要平均电流的0.5 A。 实际上,栅极驱动器在MOSFET栅极充电/放电的整个过程中都不输出固定的直流电流。

    栅极驱动器电流规格可用于比较驱动器打开/关闭MOSFET的速度。 有时,此规格仅基于栅极驱动器中使用的上拉和下拉开关的电阻。 在其他一些部件上,您可能会看到指定为浇口驱动上拉/下拉电阻的浇口驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Anthony,谢谢John。

    因此,基于栅极驱动器是输出电流角度的限制因素,是否有办法将此栅极驱动器规范转换为'推荐的最大输出电流'规范? 此外,根据我对2.8 的设计要求- 5V输入,3.6V输出,5A最大负载,你们对同向降压升压控制器有什么建议吗? 偶数3 - 5V输入可能正常。 我猜门驱动~2A是否足够?

    非常感谢,

    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    从上述讨论中获得的后续信息;

    LM5118在我的3.6Vout,5A REG上看起来很好。 3- 42V输入电压异步降压-升压。 门驱动=~2A。 如果我为FET开关选择了CSD8.8539万ND (门荷= 9.4nC,漏电流= 15A)并以500kHz切换,那么说栅极驱动电流需要为I = QF = 10nC x 500kHz = 5mA才能正确有效地切换,这是否正确? 此数字与负载电流有何不同?

    非常感谢,
    戴夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Webench让我产生了一个设计,我认为这是一个积极的迹象! 你怎么看? (3 - 5V输入,3.6V输出,5A负载)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    您计算的栅极驱动电流需要记住的是,这是平均电流。 当MOSFET打开和关闭时,电流仍会出现峰值。

    这是一个很好的迹象,就是WEBENCH为此设计了一个. 但是我试图让WEBENCH生成一个设计,让我自己快速查看一下,但它不会让我失望。 您是否确定为您的设计设置了正确的输入电压? 您可能希望在标题中使用LM2.5118万部件号发布新帖子。 这应该引起更熟悉它的人的注意。

    此致,
    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Anthony。 关于 LM2.5118万的最后一个问题。  我刚刚注意到数据表中的VCC UVLO规格-它指出锁定将在3.7V时发生。 假设这意味着如果输入电压为3V,输出为3.6V,Vcc以及栅极驱动器将不能正常工作,我的说法是否正确? 我是否需要额外的4.5V电源?  

    非常感谢您的帮助,

    谢谢,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如果VCC电压低于3.7V,则栅极驱动器将不工作,切换将停止。 因此,在上述情况下,需要为VCC引脚提供外部电源。 还建议为VCC使用外部电源,以确保在输入电压低于5V时启动。

    -Garrett