This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.8532万KCS:关于CSD1.8532万KCS支持需要测量电子参数

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583871/csd18532kcs-about-csd18532kcs-support-need-for-measurement-electronic-parameter

部件号:CSD1.8532万KCS

这是WPI的公爵。

我有FA问题需要您帮助。
失败率:60/276= 21.79 %
TI器件:CSD1.8532万KCS
使用TI CSD1.8532万KCS并行12 PC应用反相器2000W。 (使用IR MOSFET解决方案之前)
出现烧坏和使用寿命测试损坏问题。

测试不同的数据代码结果如下所示
1619(65SQH7T)通过。
1631 (68S03WT)失败。
验证1649 Pass。

我们发现从10欧姆到5欧姆的栅极电阻可以解决问题。
我认为1631可能是Ciss / CGD / CGS与1619和1649不同。

因此,客户希望了解MOSEFT电子参数,如CGD,CGS,Ciss等
请问,TI实验室的设备可以帮助我们测量MOSEFT电子参数吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜克  

    我将通过发送给我们团队的电子邮件离线解决此问题。