This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.56万:带谐振转换器的可调节输出电源。

Guru**** 2398245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582311/ucc25600-adjustable-output-power-supply-with-resonant-converter

部件号:UCC2.56万
主题中讨论的其他部件: UCD3138

如何使用LLC谐振转换器设计可调节直流输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tahir

    感谢您对TI的关注。
    LLC提供两种可调节直流输出电压的解决方案。
    1.模拟解决方案:UCC2.56万。 UCC2.56万溶液的参考电压是位于辅助侧的外部组件,您可以调整辅助侧的参考电压。
    2.数字解决方案:UCD3138。 由于这是一种数字解决方案,可通过编码固件来实现可调节的直流输出电压。

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以  使用UCC2.56万在5A至20V直流输出时,从300VDC输出到300VDC输出进行高直流电压线性转换。数据表中提供的示例是低电压直流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tahir

    我已经联系了相应的应用程序工程团队以进行咨询。 由于是在美国的晚些时候,工程师可能会在星期一做出响应。 我们将感谢您的耐心等待。

    ——丹尼尔