This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7.0718万PDQNR:持续功耗/额定工作环境温度(˚C)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583942/tlv70718pdqnr-continuous-power-dissipation-rated-operating-ambient-temp-c

我的客户需要  TLV7.0718万PDQNR方面的帮助

 1)持续功耗(W)

 2)额定工作环境温度(˚C)

我们是否有这类数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naser:

    LDO是额定功率超过工作结温范围的耗电设备。  连续功率耗散(PD)和环境温度(Ta)可使用结点到环境热阻(Θja)计算:

    TJ (最大)= PD (最大)*Θja + Ta (最大)

    从推荐的工作条件表和散热信息表中,我们可以找到Tj (max)和 Θja:

    125 = PD (最大)* 208.1 + Ta (最大)

    此时,我们有一个方程式和两个变量。  通常,客户知道其应用的最大功耗((Vin - Vout)* Iout)或其应用的最大环境温度。

    非常恭敬,

    Ryan