This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH0.808万W:PTH0.808万W的启动时间

Guru**** 2502005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583790/pth08080w-the-start-up-time-of-pth08080w

部件号:PTH0.808万W

你(们)好

我想问您PTH0.808万W的启动时间。
只要我在数据表中看到图11,我认为输出电压上升时间约为5毫秒,输入电压-输出电压延迟时间为2毫秒,输入电压=12V,输出电压=1.8V和输出电压=2A。
无论输入电压,输出电压和输出电压如何,这些值是否相同?
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田:

    PTH0.808万W当在通电过程中输入电压通常大于4.35V时,内部软启动电路输出延迟在大约2ms后发生。当从 接地(0V)输出电压dv/dt (电压与时间)时,通常约为0.4V/ms至0.7V/ms。

    在图11中,1.8V为其稳压输出电压,输入电压大于4.35V后为3-5ms或-67ms。

    如果输出电压为3.3V,则调节dv/dt的输出电压约为4.5ms至7ms。

    输出电流不会影响此开机时间。

    Tom