This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:TPS544C25和TPS544B20的布局实施查询

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583829/tps544c25-layout-implementation-queries-for-tps544c25-and-tps544b20

部件号:TPS544C25
主题中讨论的其他部件: TPS544B20

您好,  

我们希望支持TPS544C25和TPS544B20器件,以便为使用电阻器和电容器安装选项的K2E处理器生成CVDD SmartReflex电源。  

因为两者都是引脚兼容的,某些接地连接除外。  

根据TPS544C25引脚-38 (AGND)应通过宽轨迹连接至散热垫,引脚13应连接至GND。  

根据TPS544B20引脚38不应连接到散热垫,而应连接到针脚13 (AGNDSNS)。  

我有一个问题

->我们是否可以在散热垫和引脚38之间使用0E RES,以便在使用TPS544C25的情况下,可以安装此RES并获得连接b/w散热垫和引脚38。在使用TPS544B20的情况下,此RES不是安装。  

->我们还可以在13号引脚和AGND以及13号引脚和GND之间提供电阻器安装选项。因此, 当我们使用TPS544C25时,我们安装RES以连接引脚13和GND;对于TPS544B20,我们安装RES以连接引脚13和AGND,并提供从引脚38到该AGND RES的粗迹线。

那么,这是不是正确的方法? 在Kalvin连接和散热垫连接之间插入0E res会影响性能吗?  

您是否有其他建议来执行此操作? 请告诉我们。

谢谢,此致

Tarang Jindal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然不理想(记住0欧姆电阻有一定的有限电阻),但应该可以接受。