This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.305万:TPS6.305万

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583494/tps63050-tps63050

部件号:TPS6.305万
主题: TPS6.3051万中讨论的其他部件

e2e.ti.com/.../tps6.305万.pdf

我可以在输出电压和FB之间安装10 R电阻来限制输出电流吗?

非常感谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作条件是什么?
    您能否分享该原理图?
    主要问题是什么? 您要将电流限制在哪个级别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS 6.305万由3至4.2伏1300 mAh的单节锂离子电池供电
    是的,我已根据先前的请求发送了示意图
    我需要在ATEX认证仪器和ATEX认证仪器中使用tps6.305万,不接受有源元件的限制电流,而只能串联使用负载或FB上的电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处为schematicse2e.ti.com/.../3187.tps63050.pdf</s>6.305万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎在使用此设备的可调节版本,但没有反馈分隔器。
    有两个选项:
    -您要么需要调节电压,在这种情况下,您需要添加电阻反馈分压器,以将输出电压设置为3.3V,要么使用此器件TPS6.3051万的固定版本
    或者,在这种情况下,您需要调节电流,我建议您使用类似于此应用说明 中所示的电路:www.ti.com/.../slva419b.pdf
    您是否需要感应负载电流?
    我需要了解您希望驱动的负载(包括负载配置文件),以进一步帮助您。 我认为目前的电路不能正常工作。
    您能否共享有关最终应用程序的更多信息?

    如果您不想在公共论坛上分享更多信息,您可以向我发送私人消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schema-2.pdfI不能连接负载而不是LED,负载是可调整大小的,请参阅附加文件。