This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:斜率补偿电阻器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583728/lm5122-q1-slope-compensation-resistor

部件号:LM5122-Q1
在“线程:LM5122”中讨论的其他部件

您好,

如果我们使用一个小于计算值的斜率补偿值,我认为Vslope将大于实际所需的电压。
在这种情况下,您关心的是哪种行为?

LM5122升压直流/直流电感为2.6uH。
但是,在客户的电池输入端也有一个5.6 感应器作为滤波器。
Rslope的值因2.6 uh和8.2 uh的计算而异,但它们使用在2.6 uh计算的值。
因此,它比在8.2 uh计算的斜率小。
在这种情况下,是否存在子谐波振荡问题?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果斜率值太小,则可能是COMP在重负载下饱和。 如果Rslope值过大,则可能会出现您提到的子谐波振荡。  请 参阅 数据表中的8.2 .2.6 部分。

    谢谢