This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:过热后关闭所有PSU

Guru**** 2321140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581178/ucd9090-keep-all-psus-off-after-overtemp

部件号:UCD9090

您好,

我在确定强制所有PSU在温度过高事件后保持关闭的正确方法时遇到问题。

我已设置以下设置:

是否还需要配置其他设置?

谢谢!
G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    故障响应仅适用于出现故障的Rai,即中断一个滑轨。   要关闭重置导轨, 请将其余导轨设置为温度导轨的故障关闭从属。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yihe:

    很抱歉,我的问题没有清楚表述。 关闭所有导轨时没有任何问题。 我的程序已遵循您的建议,在检测到故障时将所有导轨设置为"故障关闭从属设备"。

    但是,当检测到温度过高时,所有PSU将按预期关闭,但开机顺序将自动重新启动。 我正在寻找一种方法来关闭在过热条件下关闭的所有耗材。

    或者,我不完全理解您的回答,您能澄清一下"温度导轨"的含义吗?

    谢谢
    G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从 您的快照中, OVER温度案例的故障响应没有重试和重新排序。因此滑轨应保持在关闭状态,但您可能有其他设置来恢复它们。如果没有完整的项目文件,我无法提供进一步的说明。

    温度分供管是具有温度监控的分供管。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    我是否有办法与您私下分享我的设计?

    谢谢!
    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与您当地的TI支持分享。

    谢谢

    Yihe