This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器纹波问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583580/boost-converter-ripple-questions

收到以下有关升压转换器波纹注意事项的问题。   我认为这些陈述一般是正确的,但输出波纹还涉及其他因素。  您能评论一下并提供建议吗?

"说升压转换器的输出纹波电压受输出电容器选择的影响,但平均输出电压不受影响,因为Vout=vs/1-双周期,这是否正确?

 

假设电阻性负载(输出电流与负载电阻器并联)的输出纹波电压与电容性负载(输出电流与负载电流并联)的输出电压不相同,但平均输出电压相同,这是否正确?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,您好!

    "说升压转换器的输出纹波电压受输出电容器选择的影响,但平均输出电压不受影响,因为Vout=vs/1-双周期,这是否正确?

    是的,平均输出电压将是反馈分压器和回路响应的函数。

    控制回路在~FSW/10下滚动,因此回路不能对周期波纹作出响应。

    假设电阻性负载(输出电流与负载电阻器并联)的输出纹波电压与电容性负载(输出电流与负载电流并联)的输出电压不相同,但平均输出电压相同,这是否正确?"

    是和否

    是的,增加负载电容将减少纹波。

    但无负载(电阻)的升压往往会检测到峰值,可能会进入循环操作。
    增强不喜欢无负载情况。

      输出电压升高是由于无负载,最小可控制时间,因此它可以达到最小占空比。

      最后,回路强制零占空比,Vout再次返回。

      在此期间,平均输出电压可能比设定点高。

    负载阻力也会显示在CCM或DCM操作中。
      连续传导模式或非连续传导模式。
    根据我的经验,在DCM中,您可能会看到平均输出电压较高。

    并且必须考虑控制方法。
    固定频率控制与可变频率COT控制之间可能存在细微差别。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed,

    感谢您的回复和信息。