This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.307万的EN引脚

Guru**** 2319660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583078/en-pin-of-tps63070

主题:TPS6.307万中讨论的其他部件

我有关于TPS6.307万的问题。

在数据表中 ,EN引脚的寄存器(R5)为10kΩ Ω。



将EN引脚的寄存器(R5)设置为0 Ω 是否有问题?

e2e.ti.com/.../EN-pin-of-TPS6.307万.pdf




此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当VIN上存在高电压峰值和陡电压峰值时。 这可能会触发EN引脚上的ESD。 这就是我们推荐10k的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    以下内容写在第11页。

    电阻器可以共享。 如果是,则不需要电阻器
    针脚由模拟或数字信号驱动,而不是由电源电压驱动。


    当引脚由模拟或数字信号驱动时,为什么我们不需要电阻器?


    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果VIN引脚由可能出现高电压和陡电压峰值的电源驱动,则建议使用电阻器,当VIN为线路供电时(任何低阻抗源,如电源,蓄电池等),

    否则,当VIN引脚由高阻抗信号驱动时,通常数字信号有一个电阻器限制电流能力或来自运算放大器的模拟信号,例如,不需要该电阻器。