This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:开关对地电压的最大额定值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582639/lm2679-max-rating-of-switch-voltage-to-ground

部件号:LM2679

在规格中,开关电压至接地的最大额定值为-1V至Vin。

注释3说:对于20ns为-10V。

测试结果为-13V,20 ns。

问题是:

对于LM2679,

1. 在使用外部二极管时,定义开关电压标签接地的最大额定值的意义是什么。

2.我的测试结果是否未被接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交换节点是设备的输出,而不是输入。 ABS最大规格是直流规格。 开关节点直流电压不应超过Vin。 在上升边缘后的开关节点上的直流电压顶部有振铃。 振铃峰值将超过Vin。 只要原理图和布局设计正确,振铃将不会损坏设备。
    当然,您的外部二极管也应具有VIN +裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 电压 开关至接地端

    通道1 电压 开关至接地端

    您好,张先生:

    感谢您的回复。

    当波段连接时,当 LM2769的瞬态DMOS关闭时,开关至GND的电压接近-10V。

    SW到GND的最小电压是因为LM2769的OP和外部二极管之间存在寄生电感。

    外部二极管的电压应力规格为60V。

    我认为LM2769的电压应力正常,因为最小开关电压来自交流电压,而不是直流输入电压。

    您的意见是什么。