This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1052万B:bq5.1052万b

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583497/bq51052b-bq51052b

部件号:BQ5.1052万B

GND和AC1以及GND和AC2之间的最大电压是多少?

要为300-500 Ma充电,您建议使用哪种电感器(Wurth elektronics零件号)

非常感谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AC1和AC2输入绝对最大额定值为-0.8V至20V。 OVP ckt将在15V时跳闸,并在该点限制电压。 AC1和AC2输入向内部全波整流器供电,输出处于矩形。 电压为二极管负压降和二极管电压降高于直流电压。

    您正在寻找什么尺寸的线圈?
    与EVM上使用的EVM大小相同或更小?