This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:I'm使用BQ34Z110。我遇到了问题。 我需要帮助

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583800/bq34z110-i-m-using-bq34z110-and-i-meet-problems-i-want-a-help

部件号:BQ34Z110

你好,我是Denis Jeong。

我使用的是Atmega128和BQ34Z11。 我使用Atmega128和BQ34Z11之间的I2C。

当我构建基于BQ34Z110的MY电路时,请参阅此网站 www.mikrocontroller.net/.../33.9243万

我为我的电路提供12伏电压。

我不连接SRP,SRN,因为我希望只测量电池电压。

然后,我使用BQ34Z110逐步启动I2C。

首先,我读取BQ34Z110上的数据闪存值。

我取得了成功。

作为第二步,我将BQ34Z110上的数据闪存值转换为静音。 然后我检查了BQ34Z110上的Received Data Flash值。

那么这次成功了!!(我根据电压测量范围= 1.44万[mV]和容量测量范围= 2900[mA/h]设置了BQ34Z110上的数据闪存值)

第三步,我将读取蓄电池电压的命令发送至BQ34Z110,如下所示。

1."开始位-- 0xAA -- 0x08 --重复开始-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
2."开始位-- 0xAA -- 0x08 --重复开始-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
3."开始位-- 0x55 -- 0x08 --重复开始-- 0x55 --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
4."开始位-- 0xAA -- 0x08 -- 0x09 --重复启动-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
5."开始位-- 0xAA -- 0x08 -- 0x09 --重复启动-- 0xAB --数据读取(LSB)--数据读取(MSB)--结束"
6."开始位-- 0x55 -- 0x08 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束--开始位-- 0x55 -- 0x09 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束
7."开始位-- 0x55 -- 0x08 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束--开始位-- 0x55 -- 0x09 --结束-- 0x55 --数据读取(LSB)--结束

我总是成功的I2C,但却没有得到结果(MSB,LSB)。 我经常收到LSB = 12或18 (十进制)和MSB = 00。 我有时收到LSB = 224 (十进制),MSB = 46 (十进制)和LSB = 76 (十进制),MSB = 02 (十进制)。

我认为,我得到的结果是完全错误的。

我不知道为什么我没有收到正确的结果。

这些问题使我精神错乱。

为什么不能获取电压数据(MSB,LSB)?

我的电路是否错误??

获取电压数据(MSB,LSB)的数据格式是否错误?

请告诉我什么是错的。

谢谢