This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1051万B:在电池和无线电源之间切换输出电压

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581195/bq51051b-switch-vout-between-battery-and-wireless-power

部件号:BQ5.1051万B
主题中讨论的其他部件: BQ5.1013万BCC3200MODCC3200

大家好,

我正在开发低功耗物联网设备,我想使用无线电源(无有线电源)为其供电。 我发现 BQ5.1051万B是可能的解决方案,但我需要对其使用以及无线充电技术进行一些澄清。 我的情景如下:

1)无线电源发射器附近的设备:设备内部的无线电源接收器应为设备供电,同时为电池设备充电。

2)远离无线电源发射器的设备:设备仅由内置电池供电。

在我找到的原理图中, BQ5.1051万B仅用于为蓄电池充电,而不用于为其它电路供电,我可以在其中找到正确的原理图?  当我可以在电池电源和无线电源之间切换电源时,BQ5.1051万B是否应该能够提供输出电压针脚?

谢谢!

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Riccardo
    可以使用充电器的一些输出为蓄电池供电。 但这将取决于系统详细信息,充电电流与系统当前使用的电流。 此外,深度放电的蓄电池如何支持系统,充电电流将受到限制,直至电压升高至3V以上。

    也可以进行其他系统配置,具有5V输出的bq5.1013万B为电池充电器和系统供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    感谢您的回复。 我正在开发的设备将基于带有RGB LED,按钮和一些传感器(如bme280)的cc3200mod,所有系统将在最低功率模式下工作,始终使用来自接入点的WiFi信标数据包连接,并在接入点之间休眠。

    设备将在充电盒(带无线电源发射器)上停留最长时间,有时会被分离以使用移动设备(在这种情况下,电池应提供电源),因此无线电源系统的优先级主要是为设备供电, 再充压电源可为电池充电(无时间限制)。 我想知道,TI是否提供了任何集成的芯片解决方案来以透明的方式管理这样的情况:在无线粉末源和电池之间切换,以及在设备放在充电盒上时提供无线电源和电池充电。

    谢谢!

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备中的电池容量有多大?
    充电电流是多少?
    系统负载的外观,平均和最大负载是什么?

    我不确定bq5105X是否是最佳选择。 它有一个10小时安全计时器,如果充电未在该时间内结束,则会关闭装置。 设备正在寻找电流,以使其降至充电器端接电流值和最终充电。 问题当系统负载增加时,它可能足够大,以防止充电器电流达到终端电流值。 10小时后,故障将会发送,充电器将关闭,直到从充电器上拆下。
    另一种方法是使用bq5.1013万B (5V)为带电源路径的电池充电器提供电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上 ,我仍在决定某些方面,但我可以提供一些数据:

    1)我认为锂离子电池的最大电流应为1安培/小时。

    2)这取决于电池,但我认为在500 mA和200 mA之间。

    3)该系统围绕CC3200Mod设计,带有一个RGB LED和一些传感器,考虑 到CC3200在传输过程中吸收250 mA,我认为最大负载为500 mA。

    如果我理解,您建议使用  bq5.1013万B ,它可以为我提供5V 1安培输出,并使用它来:

    • 使用LDO 3.3V稳压器为CC3200和其余电路供电。
    • 提供特定的蓄电池充电IC,为蓄电池充电。

    这可能是一个很好的解决方案,但是要在  LDOOUT 和电池之间切换,是否有任何特定的设备,或者我必须使用双二极管等传统解决方案来合并两个电源?

    使用二极管时,我至少松开0.7 V,我可以使用 肖特基二极管吗?

    谢谢!

    Riccardo