This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP1.1303万:你能给我更好的比较材料吗?

Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582071/pmp11303-can-you-give-me-the-better-comparative-material

部件号:PMP1.1303万
主题中讨论的其他部件:UCC2.995万UCC2.7517万PMP

大家好。
我建议现在使用MELCO生产的商用打印机UCC2.995万+UCC27517。2.7517万。
需求数量(关于):1ku /月


我的客户说要缩小板面积。


因此,将TI过去的正向类型器件和电路配置UCC2.995万进行比较,我希望能够吸引更小的设备。
※请诉示例:由于效率的提高,散热器变得更小。
※目前的型号采用M5.1977万(Renesas制造)正向电路。
※既然我们建议使用PMP1.1303万文档,我想就300W级电源规格基片区域提出申诉。
※由于客户的输出规格是400 W,我想呼吁"它可以相对多少百分比"。

下一个型号要求规范
输入电压:100~240V@AV (最小/最大:85V / 264V)
输出电压:30~40V@DC (検讨中 Ω)
输出功率:400W

<问题>
那么,您能否为我提供一份了解过去正向设备安装区域的文档?


请帮帮我们。

此致,
Pokkun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masumi

    有关PMP1.1303万的详细资料,请参阅以下链接。
    www.ti.com/.../pmp1.1303万

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我已经看过PMP1.1303万。
    我想知道正向电路的材料可以与此材料相比较(PMP 1.1303万)。

    您是否有此类材料?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,
    但我没有得到你的答复。

    所以,请再告诉我。
    问:是否有相应的文档?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP1.1303万的所有技术文档,您可以参阅以下链接。 包括材料明细表,原理图,布局。

    http://www.ti.com/tool/pmp1.1303万#technicaldocuments

    此致,

    云生