This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1021万A:PFM模式音频

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583194/tps61021a-pfm-mode-audible-frequency

部件号:TPS6.1021万A
主题中讨论的其他部件: TPS6.1086万

你好

 

我的客户打算设计输入为alcaline x 2 (1.8~ 3.2V)的升压转换器

输出为3.3V 100mA (最小值)/300mA (典型值)/1A峰值。   (Compe;Tolex XC9141)

另外,强制PWM (希望>1MHz)应该是希望的,因为 音频应用。

 

我建议使用TPS6.1021万A,因为其开关电流(3A)足以

Handle 1A peak (处理1A峰值),但我知道,例如,如果电池已满  

3.0V,输出电流可能小于100mA...

如果是这样,TPS6.1021万A将进入PFM模式,切换频率将变为100KHz或更低。

在我的工作台模拟(负载瞬态)中,如果输出为50mA,则切换频率为

大约60kHz,似乎 没有输入可听频率,但客户对此表示担忧 。

(遗憾的是,我们现在没有EVM。)

无论如何,TPS6.1086万是强制PWM,可能是理想的备选值,但输入电压(最小值)=2.3V

 

问题1

您认为 TPS6.1021万A的切换频率是否未输入 可听频率

如果输入电压=3.0V/输出 电压=3.3V 50mA?  (就像我的工作台一样)或者,我们应该尽快购买EVM?

我希望得到您的建议。

 

问题2.

您是否会建议 您使用升压转换器(解决方案)?

 

:的强制PWM或保证不输入音频频率   

:Vin 1.8 ~ 3.2 (阿尔卡林 x 2)

:输出电压3.3V

:输出100mA最小值/300mA典型值/1A最大值

 

 

请 尽快告诉我您的建议。

感谢您的支持

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的设计信息。

    我可以在工作台上测试。 在应用过程中,50mA是否为最小输出电流? 永远不会有负载运行条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈女士,您好

    感谢您的回复!

    根据客户的说法,最小电流为50mA。

    根据客户的说法,永远不会 出现无负载情况。

    此外,如果您有除TPS6.1021万A之外的任何替换件(解决方案),请告知。

     

    谨致问候

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据EVM板上的测试,VIN=3.2V,Vo=3.3V/IO=50mA条件下 ,FSW=38kHz。 因此,它应该适合您的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈女士,您好

    非常感谢您的快速回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    请您将申请信息发送给我吗? 像客户,终端设备,体积? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com