This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:IC暴露在强光下时重置信号问题

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580193/tps3839-reset-signal-problem-while-ic-is-being-exposed-to-strong-light

部件号:TPS3839

我想知道以下问题的可能性。

 

在TPS3839 IC暴露在激光指示器或850nm光(小于1mW)等强光下的情况下,当Vdd设置为高于阈值电压时,我发现重置信号在延迟一段时间后不会变为“高”l的问题。

 

当Vdd打开后重置信号变为"高"时,当IC在此之后暴露在强光下时,重置信号保持"高"。

 

如能提供有关这类问题的一些资料和机制,将不胜感激。

 

此致,

 

N Nakamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NNakamura,

    我需要进一步研究这个问题。 我不相信光会影响性能,但我会进行一些测试,并在获得更多信息时告知您。 我想指出,TPS3839具有低电压/重置有效值,这意味着只要VDD高于阈值电压,/reset就会很高。 如果VDD低于电压阈值,/RESET (重置)会降低并保持低电平,直到VDD恢复后出现延迟。 这种情况是您观察到的还是有所不同?

    尊敬的

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Michael

    感谢您的评论。

    我们观察到一些不同的情况,即以下问题。

    IC为“TPS3839L30”。
    如果IC未暴露在强光下,
    VDD高于阈值电压后,/reset将为高电压。
    VDD保持稳定(~3.3V),高于阈值电压(=2.63V),且复位保持高。

    但在IC暴露在强光下的条件下,
    VDD上升到高于阈值电压后,/reset将不会过高。

    一旦/reset变为高电压,/reset就会保持高电压,即使IC暴露在强光下也是如此。

    我们将继续检查此问题。

    感谢您的考虑。

    此致,

    N. Nakamura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北中村

    为了准确调查问题,我需要知道您正在使用的设备的包装。 请提供数据表末尾封装选件附录中的可订购设备部件名称。

    尊敬的,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Michael

     

    可订购设备部件名称为“TPS3839L30DQNT”。

     

    感谢您的友好调查。

     

    此致,

     

    N. Nakamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经确认了这一点

    -此问题发生在评估模块上。

    -在光屏蔽材料覆盖的IC上不会发生此问题

     

    我知道在强光照射下可能没有规格,

    但如果有类似案例,测试结果,对可能性的考虑等方面的信息,我们将不胜感激。

    如果是,请通过直接电子邮件告知我我的个人资料。

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NNakamura,

    根据我的理解,具体的部件包是X2SON,它完全密封,不会有光照,这意味着光照不能穿透到设备中。 但是,我们认为,这些问题可能是由以下两种原因造成的:
    1. 激光正在将部件加热到足以使设备超出其建议的温度范围。 请使用设备上的激光测量温度。
    2. 或者我们认为激光可能足够强,可以穿透设备的模具化合物。 请尝试使用强度较低的光,例如波长不小,强度不高的手电筒,并查看问题是否仍然存在。
    3. 另外,您是否在每次使用激光器时都发现此问题始终如一,设备出现故障? 这是否发生在多个设备上?
    4. 我们正尝试重现这一问题,但目前还不能。 我将在今天或明天之前获得我们的调查结果。


    尊敬的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Michael

    感谢您的考虑。

    我们观察到
    -激光曝光不会使IC加热。
    -激光较弱不会导致此问题。

    我们昨天就这个问题向TI日本进行了面对面的询问,今天从他们那里得到了与您的评论相同的答案。
    为了统一这些交流,让我们主要通过TI日本进行交流。

    如果您的结果仅在此处分享,我们将不胜感激。

    此致,