This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:压降电压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583450/lp5907-dropout-voltage

部件号:LP5907

您好,先生,

我想了解LP5907 - 3.3 压降电压的定义。 在数据表P5中,最大值为 250mV @输出= 250mA。

因此,如果我设置“我想保持输出电压不能总是低于3.3V”,我只需要保持输入电压= 3.3 +0.25V = 3.55V,对吗?

因为我看到了下面的6.5 部分,或者它意味着基于此测试条件的其他规格?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    对于由此测试条件引起的任何混淆,我们深表歉意。 这是电气特性表的总体测试条件。 这意味着所有不具备其他测试条件的规格都将在该条件下进行测试。

    有关压降规格Vdo,请查看脚注7,它显示压降是当输出电压比输出电压低150mV时输入和输出之间测得的差值。

    对于您的应用,如果输入电压保持高于输出电压(nom) 250mV,则LDO不应处于压降状态。 但是,如果您在低余量的情况下操作LDO,性能将会下降,特别是PSRR。

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    明白了。谢谢!!