This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:状态为6的记忆周期后,True RC和True FCC不正确

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583690/bq34z100-g1-incorrect-true-rc-and-true-fcc-after-learning-cycles-with-a-status-of-6

部件号:BQ34Z100-G1

您好,

我们有一个6S9P电池组,它利用的是5.4 AH/BQ34Z100-G1 3.8 仪表。  

我已经用几个软件包尝试过这种方法,我设置了所有参数,校准仪表,应用化学文件,并通过以下操作进行学习循环。

发送it_Enable

放电至空

等待至OCVTAKEN  

充满电

等待OCVTAKEN标志变为红色并将状态更新为05

以高于C/10的速率排空

等待OCVTAKEN标志变为红色,状态更新为06

我们用几个包完成了这项工作,它们都表现出同样奇怪的特点,即当我们处于05状态时,它们都相当准确, 但在我们更新到06之后,我们的True FCC将更改为600 mAh之类的值,而True RC将变为-1.2万 mAh之类的负值。

当我们缓慢地将True RC值恢复为正数时 ,我们的True FCC永远不会更新为接近于2.43万 mAh设计容量的值,就像我们处于05状态时一样。

奇怪的是,在状态位更改为06后,我们的Qmax Cell 0更新为一个看起来正确的数字。 大约2.4万毫安时。  

附件是我们要查看的GG文件,我将尝试运行另一个学习周期,并在这次记录以获取该信息。

我们下周将有一个演示,我们需要正确地为其工作,因此我们非常感谢您提供任何帮助!

谢谢!

e2e.ti.com/.../CORE-File.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    您的gg文件似乎已正确更新。 您能否提供显示问题的日志文件?
    Tom