This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.506万:连接/断开蓄电池时出现一些问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583675/bq25060-some-issues-when-connecting-disconnecting-the-battery

部件号:BQ2.506万

大家好,

我们正在与一家特许公司合作,该公司在使用BQ2.506万时遇到一些问题。

 他们正在评估/表征项目中使用它。 以下是特许公司的意见:

 "..BQ2.506万使用主电源(其中连接到BQ2.506万输入)和锂离子辅助电池,停留在系统中。

此蓄电池连接至BQ2.506万的BAT和TS针脚。

该部件与电源路径一起使用,充电阶段通过!CHG和BGATE引脚进行监控。

在充电阶段,出于测试目的,我们会断开辅助蓄电池。

如果我们只断开正极端子(连接到BAT针脚的那一端),充电器的行为仍然像他必须给电池充电一样,因此将!CHG和BGATE针脚驱动为低逻辑状态。

这种情况一直持续到我们从蓄电池断开NTC电缆(连接到BQ2.506万的5号插针)

问题:

A)充电器不监测BAT电压以验证是否连接了蓄电池?

b)充电器不应进入预充电模式(VBAT<2.9V)?

C) NTC连接检测是否普遍,与蓄电池正极端子连接是否普遍?

d)我们在数据表上看不到BGATE表征。 是否有可能获得一些关于的数据?

e)我们在数据表上看到了Vsleep比较器,但不清楚这是指什么以及Vsleep表示什么

f)我们经历了以下工作行为:我们只使用主电源线打开定制板,然后连接电池(即 TS和VBAT)。

在这种情况下,BQ2.506万不会为电池充电,尽管BGATE更改了逻辑状态,因为他愿意开始充电。

这种开启程序是否可能不符合BQ2.506万的要求,因此应避免? "

提前感谢您的善意建议/意见,谨致问候

塞尔吉奥