This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4073万:我无法在100 mA下为电池充电

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581777/bq24073-i-can-not-charge-my-battery-at-100-ma

部件号:BQ2.4073万
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

你好

我想以100mA的电流为电池充电,但充电电流不超过60mA。

在数据表中,RISET的最大值不一致。 8.9K (p7)和5.9K (P21)。

可以帮帮我吗?

我的配置

in = 5V

RIIM = 4.7公里

RISET = 8.87K

TD = VSS

TMR = VSS

RTS = 10K

EN1 = 0

EN2 = 1

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我执行了其他测试

    实际上,问题是电流降低了3.9V而不是4.2V。
    但在低电压下,电流为100mA。

    您能否向我确认Riset的最大值。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的e2e社区:

    以下是可帮助我们进行诊断的其他详细信息:
    - bq成功执行整个充电周期,但由于"错误"充电电流(60mA),需要额外的时间(~2h)
    -电池为600mAh
    -输入电压为来自实验室电源的5V
    -输出电压(Vout)由3mA系统(CC2650)加载

    您能否帮助我们了解为什么充电电流限制在60mA (当Vbatt > 3.9V时)而不是100mA?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我完全充电。

    附加我的网格:

    时间 电压 电流
    00:00 3.35伏 95mA
    00:08 3,51V 96mA
    00:10 3,53V 96mA
    00:25 3,69V 96mA
    00:35 3,73伏 96mA
    00:45 3.75伏 96mA
    00:57 3,78伏 96mA
    01:25 3.82伏 96mA
    01:45 3,83伏 96mA
    01:45 3,84伏 96mA
    02:50 3,88伏 96mA
    3时45分 3,94V 96mA
    03:55 2.95伏 91毫安
    04:18 2.98伏 82mA
    04:41 4,00V 72mA
    06:17 4.1伏 34mA
    06:52 4,12伏 28mA
    07:09 4,12伏 26mA
    07:25 4,12伏 25mA
    07:39 4,13 V 23mA
    08:07 4,14伏 18mA
    8时29分 4,15伏 16mA
    08:52 4,16伏 13毫安
    09:25 4,16伏 10mA
    09:40 4,16伏 0毫安

    您可以看到电流从2.95V下降。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VBAT针脚和蓄电池之间的电阻将导致此问题,因为电压降。您能否在我们的IC附近测试VBAT针脚电压

    此致