This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5.5231万:电池供电配置和数字IO接口

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580705/lp55231-battery-powered-configuration-and-digital-io-interfaces

部件号:LP5.5231万
主题中讨论的其它部件: TXS0102

您好,

我们是一家初创公司,它将提供3个lp5.5231万 led驱动程序。

我们打算使用锂离子电池为lp5.5231万供电,因此Vdd将介于3.1 和4.2 V之间。我们的计划是使用规范的第8.2 1节中描述的典型应用。

但是,我们不清楚此类配置中的数字IO级别。 规格不清楚,它指的是一些VEN电平,但该规格没有解释什么是VEN电压。 (请参阅规格的6.9 部分)。

那么我们应该如何将I2C总线和GPIO连接到主机? 我们的主机数字IO接口为3.3V。 我们是否应该使用电平转换器,例如LSF010x,一端由电池供电,另一端由3.3V供电?

(我们的主机不支持高于3.5V的电压级别)

请告知:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    I dread是一个典型值...对于EN来说,数据表中列出的值是合理的,而对于接口,这些百分比(20和80 %)通常指VDD...而ABS最大值是VDD+0.3伏,表示从引脚到VDD...有一个ESD二极管。
    不管怎样,您通常不在乎,因为I2C总线会将线路上拉(至VDD)...
    真正的问题是,当电池充满电时,主机的GPIO可能会损坏,因为电流的唯一限制是所述的上拉(加上电池将很快耗尽)...
    我推荐TXS0102,它更适合漏极开路(I2C)...

    kr)
    Vincenzo