This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5018:TI WEBENCH模拟UVLO的方法不正确

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580696/webench-tools-lm5018-ti-webench-simulating-uvlo-incorrectly

部件号:LM5018

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我在WEBENCH中存在以下断路:  

根据数据表,使用RUV1 = 14K和RUV2 = 511K,我的UVLO阈值应为45.9V。

如果我们采用上述电路,在VIN = 48V的情况下,节点1和节点10处的电压应为1.28 ,这高于1.225 UVLO参考电压,因此LM5018应处于激活状态。 但是,如果我模拟这种情况:

请注意,节点1处的电压约等于5V,节点10处的电压约为1.28。 我知道我的分压器是正确的,但出于某种原因,如果它连接到LM5018上的UVLO引脚,它将保持在5V。 我通过将VIN设置为40V而不是48V来重新模拟此情况:

这一次节点11的电压为1.06V,因此LM5018不应激活,但节点1的电压仍为5V,确保电路工作正常,即使不工作。

这是软件中的错误还是我的电路不正确? 除了分压器电路,我在数据表中看不到任何有关UVLO引脚的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有得到您想要模拟的100 % (特别是R8/R9的用途)...

    无论如何,参考第9页的结构图和第12页的说明,下面是UVLO的工作原理:

    a)比较器查看分压器Ruv1 / Ruv2的电压。当此值超过1.225V (典型值)时,设备将启用

    B)此时,UVLO引脚上的电流发生器打开,将实际UVLO引脚电压提升与20uA源电压和电阻器Ruv1/2的值成比例

    这样您就可以对滞后进行编程...让我举一个例子:

    如果您想在VIN >=40V时启用设备,并想在VIN降至38V以下时将其关闭,请设置方程式:

    40V x Ruv1 /(Ruv1 + Ruv2)= 1.225V
    (38V - 1.225V)/ RUv2 + 20uA = 1.225V / RUv1

    这将为您提供唯一的Ruf1/2 (粗略地说,Ruv2 = 102K,Ruv1 = 3.2K)

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo