This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:以5MHz频率驱动MOSFET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579802/lm5114-driving-mosfet-at-5mhz-frequency

部件号:LM5114
主题中讨论的其他部件:UCC2.7525万UCC2.7511万

尊敬的技术支持:

目前我们使用Microchip TC4452驱动器触发Infineon IRFP460 MOSFET。 最高触发频率不超过1MHz。 我们正在寻找将切换频率提高到ca的解决方案。 5MHz,同时保留或增加VDS/ID参数。 请提供建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexey,

    感谢您对TI驱动程序解决方案的关注。 我已要求驾驶员团队的一名或应用工程师回复您的帖子。 今天晚些时候,您应该会看到一个回复。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我希望你没有忘记我... 应用工程师是否有任何消息?

    此致,

    Alexey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexey,

    彼得没有忘记你。 他请我支持您的查询,我在这方面落后了。 我正在寻找一个可以推荐的好的替换部件。 我想知道的一点是,您是否需要Microchip部件指定的12A驱动器,或者您是否可以使用较低的电流级别。

    我今天将提供完整的反馈。

    对此延迟深表歉意,感谢您的耐心等待。

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey,

    需要研究的几个单输出低端驱动器是LM5114和UCC2.7511万。 它们应该能够处理较高的频率。 如果您确实需要比这些产品更多的输出驱动电流,请考虑使用UCC2.7525万,它是具有~1ns匹配的双路低侧驱动器。 在后面的部分中,您可以将输入和输出结合在一起,以获得典型的10A上拉/下拉峰值。

    达到5MHz的一个限制可能是IRFP460晶体管。 对于在这些较高速度下的操作,您可以查看LMG3410,它是一个600V GAN FET功率级,带有可通过常规TTL输入进行控制的集成驱动器。

    请查看上面的部分,并告诉我我们是否朝着正确的方向前进。

    再次感谢您的耐心等待。

    ——丹尼尔