This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率提升

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583638/high-power-boost

你好,团队成员  

我的客户提出了一个奇怪的要求

 

他想设计一个非 隔离的升压转换器(SYN /异步),并采用以下规格

 

  1. 用于A板
    1. 150V至200V输入直流
    2. 250V输出直流
    3. 输出功率= 1800W
    4. 用于B板
      1. 250至350V输入直流
      2. 400V输出直流
      3. 输出功率要求3000W

 

 

您能帮我从LMXXX系列中为此应用选择部件吗

 

您还可以分享您对我们需要使用的架构类型,拓扑,TI设计或应用说明的建议吗

 

您以前是否见过此类要求

 

 

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的第一个想法是,你不会通过传统的非隔离式的推动来获得这种效果。 可能需要变压器。