This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS4.017万-Q1:工作台原理图不起作用,需要有关故障排除的想法。

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582329/webench-tools-tps40170-q1-webench-schematics-not-working-need-ideas-for-troubleshooting

部件号:TPS4.017万-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS4.017万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

这是我的第二个Webench"原理图,它不起作用。 我已经检查了许多不同的想法,但仍然不起作用。 示意图链接:

为了比较我在Eagle中的原理图:

好吧,它没有爆炸——一个好的开始。 我的IT似乎是一对一的,就像在Webench,但也许你可以找到一个不同,导致它的故障。 采用输入电压(14.8V)时,输出电压保持在2V左右,时间不受限制。 当我从实验室电源接通电源时,我可以轻松地更改Vin,因此当我更改Vin时,假设从14.8V变为12V,输出突然变为5V。 如果我将输入电压恢复为14.8V -输出电压将变为约6V。 尽管它从未达到所需的7V。 FB引脚上的电压约为0.5V,我想这意味着FB分压器正常,在7V输出时,应设定为0.6V的目标电压。 但TPS4.017万没有提高输出电压。 奇怪的事情- HDRV有一个非常奇怪的模式,LDRV只是一条0伏的直线。 当然,SW也异常...

HDRV (输入电压15V,输出电压约2V):

一个脉冲特写:

LDRV,相同条件:

LDRV缩小以显示峰值:

开关信号。 此时,我将输入电压从15V降低到11V,大约12 V时,它开始增加输出电压。 开关已处于增加的电压:

大量的峰值,较小的缩放视图,用于更精确的周期/频率计算:

和一个放大的峰:

PCB应与Eagle示意图完全相同,因此我不会在此处列出错误。 也检查了部件,似乎正常。 还有什么? 我会尝试去脱焊晶体管(测量控制晶体管的清洁信号),但我认为这种方式TPS根本不起作用,对吗? 无论如何,我会感谢所有的想法,不能是Webench第二次制造出了错误的原理图...

此致

黛尼乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,请关闭所有电源,我首先检查二极管上的DVM设置,确保MOSFET良好。  应读取从电源(红色)到排卸(黑色)的二极管压降。 同时检查下部MOSFET上的DVM从门到源的两种方式(红色和黑色,反之亦然)。

    另外,还要特别检查从LDRV到MOSFET门的导通性,但可以检查电阻

    如果所有检查都正常, 请打开电源,然后检查电感器电流,以确保您没有处于过电流状态?  您是否还可以检查VDD和SS电压?  

    如果以上所有内容都正常,我们可能需要检查您的布局?  您是否遵循了布局数据表中的指南?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的支持和意见。 首先检查电压下降情况,因此MOSFET应该正常。 立即重新检查:高侧0.453V,低侧0.424V,反向-高侧1924V,低侧1.241V。

    HDRV和LDRV与浇口之间的导通性正常。

    如果端部没有任何负载,则应几乎没有电感器电流,对吗? 最后唯一的事情是Cout和反馈电路。 如何检查电流? 切断MOSFET和电感器之间的PCB轨迹,并在此处连接电流表?

    VDD:

    在图解上可以看到一些峰值,尽管平均值约为3V。 峰值特写:

    SS:

    似乎正在充电至约1V。 缩放视图:

    布局应该可以,我尽量遵循指引。 尽管没有任何帮助-我们可以看看。 也许我会错过一些东西。

    此致

    黛尼乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dainius:

    查看您的SS,它看起来像是正在重置,这表明它类似于当前限制事件。  检查您的Rlim值以及低侧MOSFET上从栅极到源的电阻器。  还要检查VBP电压,并检查是否超过UVLO阈值?

    假设是过电流事件,通过提升电感器的一侧并放置一个线环和电流探针来测量电流,如果您没有电流探针,您可以将电流感应电阻器与电感器串联并测量电压, 了解VRsense / Rsense中的电流。

    希望这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,我完全迷路了…… 或者Webench计算宇宙公式... 我不明白。 TPS4.017万数据表中的公式:

    rlim =(IOC*RDSon)/9uA

    让我们计算20A电流,使用2 m Ω RDSon (来自晶体管数据表):

    Rlim =(20 * 0.002)/ 0.0.0009万 = 4444.44 欧姆= 4.4 k欧姆

    Webench为什么计算8.66 k?

    好的,让我们进一步阅读TPS4017数据表。 第30页上有5V @ 6A的示意图。 相同公式:

    Rlim =(6 * 0.011)/ 0.0.0009万 = 7333.33 欧姆= 7.33 k欧姆

     原理图中给出的12.1 kOhm甚至不近。它不是最近的标准值... 那么,rlim是如何计算的? 我所能找到的都是错误的。

    从公式来看,IR似乎是,随着有限电阻的增加,有限电流也会增加。 使用Webench时,数据表中的建议值和公式电流限制为39A。

    LDRV上的电阻器,设置SCP多码头值的电阻为10k,因此SCP乘法器应为~3,SCP电流39*3=117A。 胡说八道

    UVLO - Webench刚刚连接到VDD,因为我不需要这个功能。

    VBP似乎正确,约为8V (有一些波动):

    此致

    黛尼乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Danius:

    简而言之,您必须获取电感器中的峰值电流。 数据表中的IOC不等于输出电流。 它等于电流电平上的输出,这是峰值电感器电流乘以某个因子(1.3),为您提供一定的余量,以避免误跳闸。 有关rlim的正确值,请遵循数据表中的方程式39和40。

    希望这有帮助吗?