This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.461万:双肖特基典型系统电路呼叫的组件列表,但原理图仅显示一个

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582693/bq24610-component-list-for-typical-system-circuit-calls-for-dual-schottky-but-schematic-shows-only-one

部件号:BQ2.461万

在数据表中,表5 (图19的典型系统电路组件列表)指出D1是双肖特基,并给出了具有共阴极BAT54C的双肖特基的部件号。  这是打字错误吗?  示意图仅显示单个肖特基二极管,并使用单个肖特基(BAT54)的零件号标识它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael。

    我们只需要一个二极管。 如果您想使用BAT54,则可以。  可能是我们刚刚在零部件库中安装了BAT54C。

    陈安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以,我想我有一个类似的问题。 C8,C9,C12和C13是否真正具有陶瓷涂层? 在10MFD中,我认为它们应该是电解的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    是的,它们是10uF陶瓷电容器。