This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:EVM原理图(.DSN)文件请求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582875/tps548a20-evm-schematic-dsn-file-request

部件号:TPS548A20
主题中讨论的其他部件:TPS5.3647万

您好,先生,

您是否可以帮助提供TPS548A20EVM的ORcad(.DSN)文件?

谢谢

Ken Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它几乎肯定是Altium文件格式。 您能使用它吗? 您是否需要原理图和PCB文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    只需要原理图文件。
    它是否可以转换为.DSN格式Altium格式?

    非常感谢

    Ken Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定有哪些导出选项。 我从未尝试过。 让我来研究一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出选项为DXF/DWG,Orcad SDT原理图或PADS Logic 5.0。 请告诉我是否可以接受其中的一个文件,或者您是否想要Altium文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我已获得.dsn文件,感谢您的支持。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考,您从哪里获得.dsn文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我为Ken进行了转换,因为我们拥有WEBENCH的设计。 我已在此线程下提供了文件:

    TI E2E社区-自动电子邮件非隔离DC/DC论坛:TPS5.3647万:EVM的Orcad (.DSN)文件请求时间:下午3:22 15 KB