This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409的电感和切换频率

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583225/lm3409-the-inductance-and-the-switching-frequency-of-lm3409

部件号:LM3409

你(们)好

我的客户评估了LM3409。
他们对此设备有疑问。
如果到EN的输入信号是1.0 或2.0us, 是否有推荐电感和切换频率?
我的客户在以下情况下使用此设备。
VIN:\=65V
白色:VF=53.5V,IF=1.08A
绿色:VF=55.1V,IF=0.36A
蓝色:VF=46.3V,IF=0.18A
红色:VF=36.9V,IF=0.22A
此致,
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田先生,

    您能提供更多信息吗? 您的意思是,它们会将每个LED指示灯点亮仅1至2个? 还是PWM调光期间的最小占空比? 如果是,PWM调光频率是多少? 是否有任何LED电流纹波要求?

    通常,当您拉EN高电流时,电流上升时间由电压和电感v=LDI/dt决定。 v为Vin VF。 因此,在许多情况下,1至2us甚至不会达到峰值电流值,因此切换频率在如此小的脉冲宽度下无关紧要。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint-san

    感谢您的回复。
    1us或2us的脉冲是到EN的输入信号的接通时间。
    对LED电流纹波没有要求。
    此致,
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Takahiko-san:

    所以这个应用程序就在你能做的事情的边缘。 例如,使用该公式,如果使用绿色,则Vin和VF之间的电压差约为10V,如果使用10uH电感器,则电流上升时间为每安培1us。 因此,电流上升至0.36A的时间将为360ns。 那么最好的做法是尝试将切换频率设置为高,大约1MHz到2MHz (使用非常低的Qg FET来实现高FSW,RDS (ON)和损耗在此处可能可以忽略不计)。 然后使用计算出的最小电感器值,以确保上升时间尽可能快,但不超过器件的最小启动时间211ns。

    作为侧注,如果EN引脚的长度较低,足以让VCC放电,则设备将进入低功率关闭模式,并且在下一个脉冲时响应速度不够快。 我会使用UVLO引脚进行脉冲。 它的行为完全相同,只是VCC不会放电,设备将保持活动状态以获得快速响应。

    此致,

    彩色