This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.477万:BQ2.477万:如何连接双芯应用的BATPRES PIN?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582454/bq24770-bq24770-how-to-connect-batpres-pin-for-2cell-application

部件号:BQ2.477万

大家好,

是否知道如何连接2芯锂电池应用的BATPRES PIN?

此PIN有源低电池存在输入信号,我们应该判断此针脚的禁用充电级别。因此有人会推荐这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /BATPRES引脚应连接至蓄电池组BATPRES输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈Jing,如果电池没有BATPRES引脚,如何连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的应用情况,您可以将其拉低,这样就不会使用此功能,方法是假设电池一直存在。 或者,您可以使用独立比较器检测电池是否存在,并将/BATPRES引脚连接到CMPOUT引脚。 请注意,启用独立比较器时,IC的功耗较高。