This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:启动LM3447时出现故障

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3447-A19-120VEVM, LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581192/lm3447-starting-lm3447-with-fault

部件号:LM3447

大家好,我们购买了LM3447-A19-120VEVM,并根据需要进行了修改(新变压器和相关部件)。 我们尝试启动它,但IC在12V输入36V交流有效值时以812ms故障启动。

VCC稳定在11.5V。

偏置电压约为14V。

COMP具有三角形斜面,最高可达336mV,然后关闭

Vaux的峰值脉冲为672mV

闸极脉冲然后关闭812ms

FLT1在大约36V交流rms输入时具有1.7V的方形脉冲,然后连续1.7V输出(56V交流均方根)

如果您需要,我可以通过电子邮件向您提供我的原理图和变压器信息。

请告诉我如何解决该启动问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    812 MS是LM3447中的故障计时器。 有两个OVP功能,一个在18.9 电压下位于VCC上,另一个在MOSFET关闭时间内达到1.75 电压时位于AUX引脚上。 如果超过275 mV阈值,也会有过电流保护。 我会检查是否有任何这些导致IC进入故障模式。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试调整R9,R10,但似乎无法使芯片正确启动。 辅助或VCC跳闸。
    是否可以通过电子邮件向您发送我们的设计,并在出现问题时告诉我们?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我们从拆下D6开始,该D6拆下了VCC电源的辅助绕组。 我们计划在VCC上添加zener,以便稍后对其进行保护。 我们有LED灯,但无法控制接近设置的电流。 我们调整Rsn,但仍有25mA的大变化,从90Vac输入到120Vac输入。 您建议如何调整它。 IC如何控制电流。 我知道iSNS引脚上的OCP为275mV,但他尝试控制的设定点是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM3447调节输入功率。  如果LED串保持恒定电压,则LED串电流应保持恒定。  电流感应电阻器用于安全(MOSFET中的过电流),不用于控制LED电流。  您是否浏览了数据表并计算了您的新设计?  您是否查看过波形以确保LM3447工作正常。  如果变压器的设计适合应用,则不需要VCC上的齐纳。

    从原始设计到该设计,您有什么变化?  功率级别?  输出电压/电流?  变压器更改?  变压器来自何处?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们为Irwin提供的当前输出不是三角形。 他发现TI评估板原理图上的辅助输出错误。 我们按照他的建议反转输出,一切都很好。 很棒的地方 感谢您的支持。