This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:输出噪声高达1GHz

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A89, TPS7A87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583075/tps7a84-output-noise-up-to-1ghz

部件号:TPS7A84
主题中讨论的其他部件: TPS7A89TPS7A87

您好,

如果有,您能否共享TPS7A84/87/89 1GHz的输出噪声数据?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    TPS7A84,TPS7A87和TPS7A89都具有相似的噪声配置文件。  在较高频率下,唯一可测量的噪音影响是充油泵旋转。

    这些设备的充油泵旋转情况如下所示:

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan San,您好!

    感谢您提供信息。
    是否有高达1 GHz的噪声数据? 是否只有高达10MHz的数据?

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞吉山

    我们没有获取超过10MHz的噪音数据。 我们只能看到测量噪声基底(如果曲线扩大)。

    非常恭敬,
    Ryan