This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:用于USB OTG与肖特基二极管的ORing控制器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583391/tps2115a-oring-controller-for-usb-otg-vs-schottky-diode

部件号:TPS2115A

我们正在更新ARM微控制器板的设计,并正在考虑改进其功率互动。 目前,该设计使用肖特基二极管,允许通过电源插孔(2A)或USB OTG端口(500mA)为5V轨供电。 5V轨用作双降压转换器的输入,以产生MCU和外设所需的3.3V和1.8V轨。

1. TPS2115A是否是TI最适合USB ORing控制器的产品?

2. ORing控制器的成本明显高于两 个肖特基二极管。 除了减少损失外,使用ORing控制器还有哪些其他优点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JAlvarez,

    欢迎使用E2E! 我要将此主题移到合适的论坛,以便我们的工程师能够尽快回答您的问题:-)

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JAlvarez,

    根据您的应用规范,TPS2115A是集成多路复用器的理想选择。 通过两个肖特基二极管使用此器件的优点如下所示:

    1. 节能,设备自热更少(如您所述)。
    2. 器件的受控上升时间限制输出电容产生的浪涌电流。
    3. 电流限制可防止负载产生过大的电流消耗。
    4. 热关机为解决方案增加了可靠性和保护。

    如果您对其中任何一项有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius