This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2513万HV:降压拓扑的LED驱动器建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3447, LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580626/tps92513hv-led-driver-recommendation-for-buck-topology

部件号:TPS9.2513万HV
线程中讨论的其他部件: LM3447TPS9.2314万TPS9.2075万TPS9.2074万LM3444

您好,先生/女士,

我的客户对LED驱动器设计有以下要求。 请告知 TPS9.2513万HV是否是建议的正确部件。 如果存在265V的参考设计,则首选应用。

不可调光

单线圈电感器

70V,65mA CC

高PFC和低THD

带NTC (LED温度控制)

90-265V通用输入

谢谢。 希望很快能收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生/女士,

    是否有任何更新?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS9.2513万HV的额定电压不足以满足该应用的要求。 即使作为第二级,它也不能执行70V输出。 这看起来更像是该设备不适合的交流-直流应用。 我会将此信息传达给更熟悉交流-直流设备的人,看看他们是否有任何好的建议。 我知道通用输入可能很棘手。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    70 V和65 mA为4.55 瓦特。  如果您需要良好的功率因数校正,则不可能使用具有70 V LED堆栈的90 VAC降压转换器。  如果您计划使用单线圈电感器,则必须从整流交流产生偏置电压,这会降低某些效率。

    TPS9.2314万(A)或LM3447可以执行降压升压,但与NTC热敏电阻的连接可能有点复杂

    TPS9.2074万或TPS9.2075万已被配置为降压升压,可能更容易将NTC热敏电阻连接到。

    单线圈电感器是唯一的选项吗?

    NTC电路的精确度如何?  他们希望NTC做什么,过热时折回,根据温度控制LED电流?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Irwin,

    感谢您的善意解释和推荐。

    对于降压LED驱动器,如果输入电压为190-265VAC,50Hz,无NTC。 有什么好的建议?

    将交流高压线性LED驱动器与降压LED驱动器进行比较有什么优势?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果没有三端双向可控硅开关元件调光,我将查看TPS9.2074万。  数据表还显示了NTC热敏电阻的接口。  如果存在三端双向可控硅开关元件调光,TPS9.2075万将起作用。  您也可以使用LM3444。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Irwin,

    感谢您的建议。

    我们发现TI降压LED驱动器需要2个MOSFET用于周围组件,而NXP SSL5031CTS只需要1个MOSFET。 存在成本问题。

    您是否有任何类似的建议?

    数据表: media.digikey.com/.../SSL5031CTS.pdf

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅NXP SSL5031CTS的示意图。

    SSL5031CTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个浮动的问题。  TPS9.2074万使用第二个MOSFET在PMP6007上生成VCC,Q2。  这可以是廉价部件,高电压NPN晶体管,也可以使用电阻器在轻微的效率下降时为VCC和齐纳夹提供电阻。

    为了快速启动,TPS9.2074万至少需要一个高电压NPN晶体管用于启动。

    谢谢!