This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万-G3:JEITA标准实施

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583545/bq27510-g3-jeita-standard-implementation

部件号:BQ2.751万-G3
主题中讨论的其他部件: BQ2.4773万BQ28Z610BQ34Z100

您好,  

是否可以在BQ2.751万-G3中实施JEITA标准? 如果不可能,建议使用等效电量监测计IC? 我要使用的充电器是"BQ2.4773万 -基于NVDC",电池配置是3S1P (3节串联电池)。

感谢你的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinivas

    为单单元空间增加JEITA的器件包括bq 2.7742万,bq28z610,bq2.7542万和bq34z100。  

    bq2.751万-G3没有JEITA

    谢谢

    Onyx