This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248的温度传感器序列

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582806/ucd9248-temperature-sensor-sequence-of-ucd9248

部件号:UCD9248

         我们的产品上有一个TI电源管理器(UCD9248)。  我发现  UCD9248的温度监护 存在脱位。  如何使用TI fusion数字电源管理器工具重新配置UCD9248。 是否有任何文件需要重新记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toby,

    UCD9248的内部温度传感器不可调节,可能不够精确。 如果不能满足您的需求,建议使用外部温度传感器。 UCD9248上有一个温度传感器输入针脚。

    此致,

    志远

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zhiyuan
                 感谢您的回复。 我对这个问题感到困惑。 我们的产品中有5个通过模拟多路复用器(74HC4051M)的温度输入。
     我发现外部温度与导轨编号不匹配。 他们是否有通信机制?

    此致

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toby,

    有TMUX0-2引脚来控制74HC4051。 有关详细信息,请参阅数据表第23页的"温度监控"小节。

    此致,

    志远

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    志远

                 它是如下所示的对应关系。但我发现实际关系是另一个列表 表。

    我是否可以使用 Fusion 工具 来修改温度输入 和功率级之间的对应关系?

    温度输入 74HC4051 功率级
    导轨#1_1V2_2V5_TEMP A0 DPWM_1A
    导轨#1_1V2_2V5_TEMP 回答1.
    导轨#2_3V3_TEMP 回答2 DPWM_2A
    滑轨#3_1V0_TEMP1 解答3. DPWM_3A
    滑轨#3_1V0_TEMP2 回答4 DPWM_3B
    导轨#4_1V2_2V5_TEMP 解答5. DPWM_4A
    不适用 解答6 不适用
    不适用 解答7. 不适用

    温度输入 74HC4051 功率级
    导轨#1_1V2_2V5_TEMP A0 DPWM_1A
    导轨#1_1V2_2V5_TEMP 回答1. DPWM_2A
    导轨#2_3V3_TEMP 回答2 DPWM_3A
    滑轨#3_1V0_TEMP1 解答3. DPWM_3B
    滑轨#3_1V0_TEMP2 回答4 DPWM_4A
    导轨#4_1V2_2V5_TEMP 解答5. 不适用
    不适用 解答6 不适用
    不适用 解答7. 不适用

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toby,

    设备的行为是,如果设计中有n个相位,n温度信号应连接到第一个n多路复用器输入。 在您的案例中,设计有5个阶段。 因此,温度信号应连接至多路复用器的前5个输入。

    很遗憾,无法从Fusion GUI更改此行为。

    此致,

    志远