This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1进入ROM模式,无需任何命令

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583433/bq40z50-r1-bq40z50-r1-into-rom-mode-without-any-command

部件号:BQ40Z50-R1

您好,

我的客户使用BQ40Z50-R1来设计电池组。

他们发现BQ40Z50-R1在任何参数更新之前已处于ROM模式。

是否有任何方法导致BQ40Z50-R1自动进入ROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是2S,3S还是4S电池组? 您能否提供有关电池组电压的更多详细信息?  

    如果存储的校验和与重置后计算的校验和不匹配,则可以进入"ROM mode"(ROM模式)。 执行以下操作:

    1. 发送命令0x08以执行FW
    2. 检查bq40z50-R1 FW是否正在执行
    3. 发送命令0x61以读取Lifetime块2
    4. 检查是否存在重置并发布结果。  

    13.1 .........47 ManufacturerAccess() 0x0061生命周期数据块2此命令返回具有以下格式的生命周期数据:AABBCCDDEEFFGHH。

    值描述

    AA停机次数

    部分重置的BB编号

    完全重置的CC编号

    WDT重置的DD号