This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万:正常运行期间数据闪存值发生变化。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583460/bq78350-data-flash-values-changed-during-regular-operation

部件号:BQ7.835万

您好,

我在BMS中使用bq 7.835万。

我在工作期间遇到数据闪存更改,设备未密封,但未连接到任何可更改DF的接口。

是否存在DF值更改的任何已知问题? 特别是-序列号已更改。

这种情况发生的很少,不是我能再现的,它发生在电池的使用寿命中期。

Thx,

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoav,
    仪表固件不应更改DF中的序列号。 这是唯一被更改的参数吗? 您是否知道在发生更改时如何使用该组件>是否报告了DFF故障?
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas
    制造日期也已更改,但不会同时更改...
    我不知道具体发生的时间,充电,休息或放电期间,也不知道是否报告了DFF故障,也不知道DFF故障是什么:(
    我有一个微控制器,它从SMBus上的bq读取数据,但在正常操作期间它不会写入任何内容。