This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电和充电终端指示

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583516/bq34z100-g1-charging-and-charge-termination-indication

部件号:BQ34Z100-G1

你(们)好 我注意到,当电池未真正充满电时,FC标记已设置。  

我希望电池在电压为16.8V且电流降至1A时停止充电。 因此,量规的参数是:锥度电压- 250mV,锥度电流- 1A,锥度能力- 5 mAmphr.

我注意到的是,当电池电压为1.6624万mV,电流为16A,并且最近2个周期(40sec x 2)的容量变化为9mAh时,FC标志就会设置。 所以我猜FC标志不是由这些锥形参数设置的。

问题:

1.如果全部3 A,B和C都出现,是否会出现锥形端接,或者仅需要其中一个来设置FC标志?  下图:

2.我如何知道这3种(锥形,温差,负压差)中的哪种方式设置了FC标志?

3.如何禁用温差和负温差电压,使其不设置FC标志?

提前感谢。

卡利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡利斯
    我检查了您之前发送的gg文件,FC Set%设置为100。 这将在SOC达到100 % 时设置FC标志。 您可以设置FC Set%=-1,FC应在费用终止时设置。 锥形电流设置不能高于C/20,以使电池充满电。 deltaT和deltaV参数仅适用于使用NiMH和NiCd ChemID时。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用4S18P和4S36P ncr1.865万b电池。
    对于4S18P,它提供约1A的端接电流。
    我们不是自己制造这些电池组。
    好的,谢谢,我现在了解deltaT和deltaV。
    我将尝试设置FC set%=-1并查看其工作原理。 谢谢!