This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有满足以下要求的解决方案?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583510/do-you-have-a-solution-for-below-requirements

主题中讨论的其他部件:TPS6.5131万-Q1

您好,

我的汽车客户对显示屏偏置电源有以下要求:

AVDD

AVEE

VGH
(Goa类型= AVDD+3V)

VGL
(Goa类型= AVEE-3V)

S/D最大负载

+7V/ 8.36~46.67mA

-7V/ 8.09~46.63mA

+10V/ 2.5~3.38mA

-10V/ 2.5~3.38mA

S/D典型负载

+6V/ 8.36~42.18mA

-6V/ 8.09~42.09mA

+9V/ 2.25~3.04mA

-9V/ 2.25~3.04mA

S/D最小加载

+5V/ 8.36~37.68mA

-5V/ 8.09~37.55mA

+8V/ 2.0~2.7mA

-8V/ 2.0~2.7mA

请提出一个能够满足这些要求的解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看此参考设计:

    具有外部充电泵的TPS6.5131万-Q1是满足此要求的理想解决方案。

    此致,
    布里吉特