This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.818万:三相PFC级

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2817, UCC2817A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583198/ucc28180-three-phase-pfc-stage

部件号:UCC2.818万
主题中讨论的其他部件: UCC2817UCC2817A

大家好,

我们将设计三相PFC升压转换器。 我们计划在PFC级之前使用三相整流器级。 但我们还没有看到这 种类型的参考设计。 我们是否可以将 UCC2.818万 IC用作PFC IC和三相整流器,尽管它在参考设计中已与单相整流器一起使用?

如果有比这更好的建议,请提及。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有基于UCC2.818万的三相PFC级的参考设计。因此我无法确定。

    UCC2817和UCC2854系列PFC控制器多年来一直用于整流三相电源(6二极管整流器)并使用桥接器直流侧的PFC控制器的产品。 因此,在这种类型的应用中也应该可以使用UCC2.818万。 通常,使用三相交流电源时,您需要精确限制电源,并且需要某种形式的电压正向输入,以便电流设置电平随线路电压的增加而下降。
    UCC2.818万没有此功能,因此您可能需要考虑使用UCC2817A

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的快速响应。 我们对三阶段全氟化学品阶段仍有一些疑问。
    1)三相系统最常用的PFC拓扑是什么?
    2)是否有任何IC专门用于具有三相二极管整流器的PFC升压级?
    2)是否有任何IC用于其他三相PFC类型(如六个开关,交错等)?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在回答您的问题时:
    (1)由于线路干扰的抗扰性,可靠性,低元件计数和高效率,升压拓扑是所有PFC级最常用的拓扑。
    (2)和(3)没有专门为三相整流器或三相系统使用而制造的TI IC

    此致
    John