This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.04万:数据表P11上的RSWITCH

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583248/tps60400-rswitch-on-the-datasheet-p11

部件号:TPS6.04万

大家好

您是否介意询问TPS6.04万?

数据表P11上的RSWITCH显示"转换器内单个MOSFET开关的电阻"。
我们估计,在25°C,VI = 5 V时,此值将为12欧姆至15欧姆
您是否有 与 温度和VI相关的特征图
(我们的客户想要 知道   在Vi = 1.8V, 2.5V,3.3V,5.0V且具有完整 温度范围(-40至125C)的情况下的值。)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    12欧姆是典型的输出阻抗。 DS中的图7显示了不同温度和输入电压的此值。

    谢谢,此致,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San

    感谢您的回复。
     在数据表P7上  ,图7和图10的情况似乎相同。
    为什么会出现相同的条件?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    图中所示为不同的设备选项。
    请查看DS第5页中的表1。

    此致,
    Michael