This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:只有偏置输入有效时PG是否有效?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582793/tps7a84-is-pg-valid-when-only-the-bias-input-is-valid

部件号:TPS7A84

当偏压轨有效(高于3 V)但输入电压仍然较低(接近0 V)时,TPS7A84上的PG输出是否有效(低)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Per Magnusson1,

    PG不依赖于VBIAS。 它是输出电压高于目标调节值的89.3 % 的函数:

    当您希望VIN介于1.1 和1.4V之间或您想要稍微降低VDO时,才需要VBIAS。

    这是否回答了您的问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    不,这不是我的问题。 我希望如果偏压为3V,而输入为0V,PG输出应该是低电压(因为如果没有输入电压,输出电压显然是不好的)。 当没有任何输入或偏置电压可用时,PG输出显然不可靠,因为芯片没有任何电源来驱动PG输出的漏极开路MOSFET的栅极。

    如果在芯片没有电源的情况下,PG输出有上拉,我希望PG会被拉高。 这是不可取的,但却不能做太多的工作。 我的问题是,当输出电压不好(因为输入电压太低)时,给芯片A偏压是否足够让PG引脚降低电压。

    我希望这能使它更加清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果TI的人员能够回答我的问题,即当VBIAS可用于器件而VIN不可用时,PG是否可靠地被拉低(因此输出电压不是很好,因此PG应该是低电平),那将是非常好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    是当偏置高时,即使Vin不可用,PG电路也可正常工作。  因此,当输出电压过低时,PG也会处于逻辑低电平。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 非常感谢Ryan!